This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:GPIO p1.0设置为输入,4K 上拉至3.3,但显示1.8V

Guru**** 2568925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681551/msp430fr2433-gpio-p1-0-setup-as-input-with-4k-pull-up-to-3-3-but-showing-1-8v

器件型号:MSP430FR2433

我刚刚~了 P1DIR &=Δ I BIT0、并观察到、即使我有一个4K 上拉至3.3、信号也是1.8V

当我更改为 P1DIR |= BIT0时、信号下降至0V

我还应该做些什么来使输入引脚保持高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    看起来您正在正确执行它。 我将假定您在启动时清除 PM5CTL 中的 LOCKLPM5位。
    它有工作吗? 您的 PCB 上是否有任何其他连接到此引脚的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 Launchpad? 如果是、您是否已从 J10移除跳线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,这就是问题...... 我应该更详细地阅读开发套件文档!