This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] esp430ce1和 esp430ce1a 有何区别?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FE427A, MSP430FE427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677633/what-is-the-difference-between-esp430ce1-and-esp430ce1a

主题中讨论的其他器件:MSP430FE427AMSP430FE427

大家好、

我在 测量时使用了 esp430ce1a,它非常适合读取0.25A 等小电流并获得良好的精度。 但是当我切换到 esp430ce1时,我发现它在相同的校准配置下没有读取到低于1.3安培的电流,并且它变得不稳定。

我查看了产品说明书、但没有找到问题的解决方案。
如果 支持430ce1无法读取小电流,是否有校准方法或硬件来修复此问题,使其成为 支持430ce1A?

如何使用 esp430ce1正确读取小电流 ?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahem、

    从较高层次看、我怀疑您发现的问题是由与 esp430ce1相比、esp430ce1a 的主要改进之一引起的。 我在下面的片段 中总结了这些内容、来自《ESP430CE1、ESP430CE1A、ESP430CE1B 外设模块用户指南》(文献编号:SLAU134)。 请花一些时间阅读本文档。

    此外、我建议查看 SLAU134第24页和第25页讨论的 STARTCURRR (电能测量启动电流)阈值之间的差异。 由于这些器  件之间的差异、我建议您也重新校准 esp430ce1、而不是使用 esp430ce1a 校准配置。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但我阅读了数据表、没有找到仔细读取小电流的解决方案。
    我使用了启动电流= 0,因此我使最小电流从0开始,但实际上,esp430ce1读取的电流不小于1.3A。

    我已经重新校准 了 esp430ce1。


    esp430ce1能够读取的最小电流是多少? (此信息不在数据表中!)
    如何使用 esp430ce1正确读取小电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过使用为 MSP430FE427A (ESP430CE1A)配置的固件通过 CCS 或 IAR 等 IDE 对器件进行重新编程、而不是仅使用 MSP430FE427 (ESP430CE1)固件映像对器件进行编程? 您正在使用哪个电流通道:I1或 I2? 您是否使用了多个电流通道?

    请记住、MSP430FE427A (ESP430CE1A)和 MSP430FE427 (ESP430CE1)器件的 RMS 电流计算方式不同。

    对于 MSP430FE427A (ESP430CE1A)、视在能量(APPENGY)的值和电压 V1 (V1RMS)的 RMS 值用于计算 I1RMS、而不考虑 I2RMS。

    对于 MSP430FE427 (ESP430CE1)、IRMS 中的值表示最近4096次测量的当前 I1或 I2的 RMS 值。 WAVEFSI1或 WAVEFSI2中的校正 ADC 样本用于计算。 如果使用两个电流传感器、则在内部计算和比较 I1 RMS 和 I2 RMS。 I2GTI1FG 根据结果置1、IRMS 中给出的值更大。

    有关这方面的更多详细信息、请参见 SLAU134的第52页。 您是否仔细阅读过本文档?

    此致、

    James

    MSP 客户应用