This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401M:错误连接到目标(错误-615@0x0)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679211/ccs-msp432p401m-error-connection-to-the-target-error--615-0x0

器件型号:MSP432P401M

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 在启动调试会话期间、有一个目标板连接错误通信(错误-615@0x0)。 此错误通信之前:1. 我想调试内存客户板、 在目标 (客户板)的下载源代码期间电源被关闭。

如何"废除"客户 板? PC 重新启动已被占用-没有帮助。 Lanchpad 评估 电路板已更改-无帮助。

我使用 MSP432P401R Launchpad (红色)评估板通过 JATAG 调试客户电路板。 客户电路板和 MSP432P401R 通过 JATAG 电缆进行连接。 MSP432P401评估板通过 USB 电缆连接到 PC。 附件中的错误消息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo。 我发现这是失败的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您返回论坛进行跟进。

    Chris