请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401M
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 在启动调试会话期间、有一个目标板连接错误通信(错误-615@0x0)。 此错误通信之前:1. 我想调试内存客户板、 在目标 (客户板)的下载源代码期间电源被关闭。
如何"废除"客户 板? PC 重新启动已被占用-没有帮助。 Lanchpad 评估 电路板已更改-无帮助。
我使用 MSP432P401R Launchpad (红色)评估板通过 JATAG 调试客户电路板。 客户电路板和 MSP432P401R 通过 JATAG 电缆进行连接。 MSP432P401评估板通过 USB 电缆连接到 PC。 附件中的错误消息。