This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:能否将 IQ 数学库与 MSP430FR2311配合使用?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/679187/msp430fr2311-can-i-use-iq-math-library-with-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我有疑问。

是否可以将 IQ 数学库与 MSP430FR2311结合使用?

我想将 IQ 数学库与 MSP430FR2311结合使用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-San、

    非常感谢您的查询。

    是的、每个 MSP430都可以使用 IQ 数学库、因此 MSP430FR2311也可以使用 IQ 数学库。 根据硬件支持的不同、它可以完全用作软件实现、或者在硬件 MPY32出现时与硬件乘法器结合使用。

    可以在 Code Composer Studio IDE ( CCS )、Resource Explorer 中找到相应的资源。 请参阅以下屏幕截图。

    通过点击"Browse Examples">> Software >> MSP430Ware >> Libraries、您可以在 CCS 中找到这些资源

    您可以在这里找到与 IQmath 相关的资源、而 DSPLIB 可能也是您感兴趣的资源。 在这两种情况下、这些文件夹中都提供了相应的用户指南、其中介绍了如何使用库以及其他详细信息、例如关于预期代码大小的基准。

    此致

    Peter