This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:BSL (固件更新)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370, MSPBSL, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716497/msp430f2370-bsl-firmware-update

器件型号:MSP430F2370
主题中讨论的其他部件:TRF7970ACC2640R2F

您好!

我们将 MSP430F2370与 TRF7970A 搭配使用、以在系统中提供 MIFARE 卡支持。

希望通过 UART (BSL)更新 MSP430F2370的固件。 只有一个选项可用于固件升级。 我是对的吗?

Nordic nRF52832是我们系统中的主机控制器、因此将通过 Nordic 更新 MSP 的固件。

www.ti.com/.../slaa096f.pdf

无法从上述文档中提供的链接下载示例代码 :software-dl.ti.com/.../MSPBSL_Programr_Package.zip  

我们能否在北欧地区集成示例代码?

参考文献: www.ti.com/.../slau319t.pdf

将使用以下硬件连接。 还可以吗?

谢谢、

Nirav Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    感谢您发帖。 让我尝试解决您的问题。

    [引用 user="nirav Patel3">希望 通过 UART (BSL)更新 MSP430F2370的固件。 只有一个选项可用于固件升级。 我对吗?[/引述]

    正确。

    [引用 user="nirav Patel3"]

    Nordic nRF52832是我们系统中的主机控制器、因此将通过 Nordic 更新 MSP 的固件。 我们能否在北欧地区集成示例代码?

    [/报价]

    基本上是的(有一些工作要做)。 或者、我强烈建议使用我们的新 CC2640R2F 器件。 为什么? 它支持 BLE5、并且已经为此器件完成了 UART BSL 代码。 这将节省您将代码移植到 Nordic 主机的时间。 无论如何、请参阅以下相关资源。 下载源代码后、请务必阅读清单、其中包括 BSD-3-子 句许可证。 有关此类许可证的预期内容的快速摘要、请单击此处

    具有 SimpleLinkTmMCU 的 MSP430Tm引导加载程序

    带 SitaraTm嵌入式 Linux 主机的 MSP430Tm引导加载程序 (由于您不运行 Linux,因此不一定适用,但它是一个很好的参考)

    [引用 user="nirav Patel3">将使用以下硬件连接。 它是否正常?[/报价]

    感谢您将图表和文档部分包含在您的帖子中-它有助于了解您所谈论的内容及其来源。 此图包含从 UART 转换到 RS-232的电路、可能还包括电平转换电路。 对于您的应用、假设主机 MCU 在与 MSP430F2370相同的电源电压下运行、您只需要 专用引脚即可进入 BSL 序列。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!  James