This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何知道 MCU 完成了 UPS 或 DNS 测量?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677525/msp430fr6047-how-can-i-know-the-mcu-finished-the-measure-of-the-ups-or-dns

器件型号:MSP430FR6047

    大家好、我有两个问题。

    1.我想在 UPS 和 DNS 序列之间执行一些操作,是否有标志?

    2. 'pCapturesBuffer'的存储区域中的数据格式是什么? 我有一些数据、您能给我一个示例、说明 如何将这些数据转换 为振幅?

      此致、

     布鲁斯·沃尔夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolf、

    1.我想在 UPS 和 DNS 序列之间执行一些操作,是否有标志?


    -没有标志。 允许自己在 UPS 和 DNS 序列之间执行某种操作的一种方法是在"USS_measuring_capture_seque_ch0"和"USS_measuring_capture_seque_ch1"捕获序列之间显式切换、而不是使用"USS_measuration_capture_seque_ch0_ch1"捕获序列。 明确地在 ch0和 ch1之间切换将使您能够在测量之间实现所需的内容(例如、assert ch0 ->[实现您的附加代码]-> assert CH1)。 API 将在将来的版本中提供、以便处理这些事件。  

    2. 'pCapturesBuffer'的存储区域中的数据格式是什么? 我有一些数据、您能给我一个示例、说明 如何将这些数据转换 为振幅?

    数据采用16位2的补码格式。 您应该能够在您查看的窗口中更改数据格式以查看振幅数据。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Mitch!