请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我正在将自己的库写入 driverlib 之上。
我从 gcc 编译器的空 driverlib 示例开始。
在项目设置下、我将运行时库更改为 libstdc++.a. 并将-std 标志从-std=c99更改为-std=c++11。
我尝试了包含 我得到一个错误。
致命错误:函数:没有此类文件或目录 #include ^~~~~~~~~~μ A 编译已终止。
我没有正确的运行时库吗?
我是否需要将 TI 编译器用于 C++ 11?