This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:C++工程和#include <函数>

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678435/ccs-msp432p401r-c-project-and-include-function

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在将自己的库写入 driverlib 之上。

我从 gcc 编译器的空 driverlib 示例开始。

在项目设置下、我将运行时库更改为 libstdc++.a.  并将-std 标志从-std=c99更改为-std=c++11。

我尝试了包含 我得到一个错误。

致命错误:函数:没有此类文件或目录
#include 
^~~~~~~~~~μ A
编译已终止。 

我没有正确的运行时库吗?   

我是否需要将 TI 编译器用于 C++ 11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jordan、

    您正在使用哪个 SDK 版本和 CCS 版本。 如果您使用的是 SDK 版本2.10、则必须使用 CCSv8。

    空项目也可能不是正确的模板。 而是使用像 blinky 这样的简单项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我的眼睛很疲惫。 我正在使用 CCSv8。
    我需要包含它 类为 std::function 。