This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:接近度、采用 msp430g2452电池供电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715839/msp430g2452-proximity-w-msp430g2452-battery-powered

器件型号:MSP430G2452

尊敬的:

通过 USB 连接 launchpad 时、我们有一个距离约5cm 的 msp430g2452电极。

当使用2节 AA 电池时,这会下降到我们必须触摸电极以触发系统的点:)

我知道这是由于第一种情况下的 GND 平面比第二种情况下的 GND 平面更好、但预计会大幅降低? 我希望接近1厘米的距离:)另外,我认为有两个“大”电池(例如 AA)应该能提供足够的接地。

使用的示例代码是 TI Resource Explorer 中的 RO_PINOSC_TA0_WDTp_Proximity 传感器、Proximity 位于 P2.0。

太棒了! 请告诉我您的意见:)

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我们向所有客户推荐 我们的 CapTIvate 技术、用于实现电容式触控应用的所有新设计。

    看看这是否也是您的选择。

    如果没有、您可以查看 《使用 MSP430微控制器进行10cm 电容接近检测》、它看起来与您正在做的事情非常接近。

    请注意、由于 CapTIvate 为我们的客户提供了许多优势、我们将越来越少地支持引脚振荡器技术、因此我强烈建议您查看上面的 CapTIvate 链接。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brita:
    是的,我了解 CapTIvate,并已将其用于多个项目中,谢谢:)
    我只是尝试进行一些比较。
    我将强调这一点,因为我认为我的硬件连接有问题:)
    祝你度过美好的一天!