请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2452 尊敬的:
通过 USB 连接 launchpad 时、我们有一个距离约5cm 的 msp430g2452电极。
当使用2节 AA 电池时,这会下降到我们必须触摸电极以触发系统的点:)
我知道这是由于第一种情况下的 GND 平面比第二种情况下的 GND 平面更好、但预计会大幅降低? 我希望接近1厘米的距离:)另外,我认为有两个“大”电池(例如 AA)应该能提供足够的接地。
使用的示例代码是 TI Resource Explorer 中的 RO_PINOSC_TA0_WDTp_Proximity 传感器、Proximity 位于 P2.0。
太棒了! 请告诉我您的意见:)
祝您度过美好的一天!