请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P4111
工具/软件:Code Composer Studio
我不熟悉 MSP432、尤其是前面提到的 LaunchPad。 我想知道应该选择哪个目标配置(在 Linux Mint 16.04 CCS 版本:8.0.0.00016上)。
我发现以下所有模式似乎都正常工作、至少测试连接对话框会报告成功:
1) 1)禁用 JTAG、SWD 和 cJTAG
2) SWD 模式-辅助 COM 端口是目标 UART 端口
3) SWD 模式-辅助 COM 端口是目标 TDO 引脚
4) 4) cJTAG 4引脚标准模式
请参阅随附的屏幕截图。
我应该选择哪一个? 优点和缺点?
谢谢