This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:OutOfBox_MSP432P401R_GUI

Guru**** 2619265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676810/msp432p401r-outofbox_msp432p401r_gui

器件型号:MSP432P401R

我无法访问基于云的开箱即用体验、我收到以下消息:

http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/tools/OutOfBox_MSP432P401R_GUI/cloud/msp-exp432p401r-oob/index.html 可能暂时关闭、或者可能已永久移动到新的 Web 地址。

有什么建议吗?

这来自 Win10上的 CCSv8.0。

谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我刚试用过 URL、现在要求安装新的 Cloud Agent。 是否可以在 Firefox 上检查相同的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的回复。 我尝试在外部浏览器(Firefox)中打开它、但它仍然显示"Target Status:Connecting..." 主窗口中的消息和"Connecting to TI Cloud Agent... 18分钟后在底部的栏中。 我在等待时去做了一些其他的事情。

    谢谢、John。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    一个小时后(为了执行其他操作)、没有发生任何事情、因此我关闭了浏览器、发现 TIREX 在 CCS 中崩溃-整个显示区域上只有一个黑色窗口。 重新启动 TIREX 并导航回 OofBoxExpo 位置后、此时弹出一个窗口、要求我安装浏览器扩展和云代理。 我这样做了、但在 Firefox 或 CCS 中没有什么不同;他们都坐在那里"正在连接到 TI Cloud Agent... "。

    谢谢、John。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我尝试在 Firefox 中使用 TI Cloud Agent、下载并安装最新的云代理后、它可以正常工作并连接到 Launchpad。 我不知道您会遇到什么问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    午夜过后、我将离开这里、直到今天早上。 我将重新启动窗格框、看看它是否有用。

    谢谢、John。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    如果仍然有问题、请务必告知我。 虽然我们在不能发挥作用的情况下只能做有限的事情,但我们可以集思广益,与同事讨论后我会得到一些其他想法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    重新启动并提示 Windows 和 Firefox 安装最新更新后、我在 CCS 中运行了开箱即用体验。 它再次提示我安装浏览器扩展和云代理。 我检查了 Firefox (版本59.0.2)并启用了此扩展、我知道我昨天安装了 TI 云代理。 因此仍然无法连接。 下面是我的系统信息。 以防有问题。

    操作系统名称 Microsoft Windows 10 Home 单语言
    版本10.0.16299内部版本16299
    其他操作系统说明 不可用
    操作系统制造商 Microsoft Corporation
    系统制造商 Dell Inc.
    系统型号 Inspiron 灵越7559
    基于 x64的系统类型 PC
    系统 SKU 0706
    处理器 Intel (R) Core (TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60 GHz、2601 MHz、4核、8个逻辑处理器

    我开始想我应该跳过这个,继续认真的工作;-)

    谢谢、John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开箱即用的云端是一种混乱。
    我必须以 Administrator (包括浏览器)的身份运行几乎所有程序才能使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Andrei,但仍然不高兴。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我查看了 Cloud Agent 目录并意识到它是 Java 脚本。 我为另一个应用程序安装了 Java V9 (我不再使用),因此我安装了最新版本并删除了所有其他版本。 没有什么不同。

    谢谢、David L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我检查了我的机器。 我有 Firefox 52.7.3 (32位)和 Java 8 Update 151。 不确定其他原因。 您能否向我发送浏览器的快照以查看 UI 到底停留在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 早上好

    以下是 Firefox 窗口的快照。 但愿这对您有所帮助。

    谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    URL 看起来不正确。 当我尝试连接时、它会将 URL 显示为

    dev.ti.com/.../index.html

    而不是"localhost:55432"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午 Amit、

    这是令人鼓舞的。 当我将您的 URL 以虚拟方式粘贴到 Firefox 时,我可以访问 GUI,它的工作方式与广告中的一样:-)但是,当我单击“在默认浏览器中打开”按钮(圆圈)时,Firefox 会打开“localhost:55432”URL。 我在配置 CCS 时是否错过了一些内容?

    仅供参考、我们在当地时间间隔12小时、非常不方便。

    晚安(嗯,早上很早),John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我尝试过,但它仍然可以正常工作,并且不会将其作为本地主机打开。 这可能与您机器上的浏览器设置有关。 这是我能想到的最佳答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    由于它也不能从 CCS 中连接、并且 CCS 必须向浏览器提供 URL、因此问题似乎更有可能发生在 CCS 中、而不是在浏览器中。 如果你觉得这不值得追求,因为我的眼前困难已经解决了,我会把它标记为已解决。

    谢谢、John。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我不清楚您从 CCS 中进行连接意味着什么。 自述文件中提到的演示 GUI 是一种云资源、可通过通过 dev.ti.com 托管的 TI Resource Explorer 启动 M雾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请原谅我的术语。 我从 CCS 开始、并从"Getting Started"选项卡中"激活"TIREX。 在 TIREX 中、我导航到相关的开箱即用体验。 当我启动 OOBE 时、我可以选择在 TIREX 中单击"连接"按钮或在默认浏览器中打开。 单击"连接"按钮可提醒您安装浏览器扩展和云代理、我已经完成了这项工作。 在默认浏览器中打开会导致我们昨天已分类的行为。

    我上一篇文章的要点是、浏览器(据我理解、如果我错了、请纠正我)可能通过了 TIREX 的某个方式传递 URL、而不是自行构建。 无论哪种方式、尝试从 TIREX (在 CCS 中)获取体验都失败了、因此某件事是不对的、我认为有必要发现原因。 如果您不同意、我同意将其标记为已解决、并将其删除、因为我现在已经拥有了自己的经验。 我只是不喜欢松散端;-)

    谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的讲解。 你是对的。 从 CCS 在浏览器中启动它确实会导致它作为本地主机启动、根本不连接。 我将向 TI-REX 团队提出这个问题。 同时、您仍可以使用 dev.ti.com 中的直接浏览器视图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    也谢谢。 很高兴与您合作。

    祝你一切顺利、John。