This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:230V 交流电源检测、带微控制器的电源在开关时复位

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676785/ccs-msp430fr2311-230v-a-c-mains-detection-with-microcontroller-gets-on-reset-on-switching

器件型号:MSP430FR2311
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在使用光耦合器检测240V 交流电源。 这是我的电路。

enter image description here

当我执行此操作时、每次打开/关闭230V 交流电路时、我的微控制器都会复位。 我在示波器中看到了开关的响应。 如下图所示

enter image description here由于这种瞬态、我的控制器会复位、因为在控制器的 RESET 引脚和电源引脚中会出现相同的瞬态。

任何人能否帮助减少此瞬态。 我在输出侧尝试了低通滤波器、方法是添加330Ohm 电阻器和10uF 电容器。 不起作用。

请提供任何帮助

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它似乎是由10uF 电容器引起的。 我建议您取下该电容器或用电阻替换它。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cash Hao、

    感谢您的快速响应。 我将检查该信息、稍后再通知您

    谢谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    我如何在这里设置电阻器? 我可以使用电容器、也可以将其开路。 当230V 交流电源打开时、光隔离器将打开、我将在 MSP430上获得 GND、在关闭状态下、我将在 uC 引脚上获得3.3V。 10K 电阻器是上拉电阻器、可将 uC 保持为已知状态。 如果我在那里有电阻器、它将创建电阻分压器、并且我不会获得任何输出。

    我希望这一点可能足够清楚。

    谢谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解。 但您仍然可以移除电容器。 对吧?

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的


    我们已尝试删除它、但结果仍然相同。 实际上、我无法移除它、因为我想检测交流电源开/关、如果我移除它而不是获得连续信号、那么我接收的是0至3.3V 的半正弦波。 但仍然存在相同的瞬态。

    我已经尝试在 CC3200评估板和 Arduino (Atmega 328P)上运行此电路。 当发生此类瞬变时、德州仪器 IC 会复位、但 Atmega 不会复位。

    谢谢
    此致
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、
    它与 IC 设计相关。 IO 引脚与 MSP430中的 VCC 有关系。 我不确定 CC3200中的情况是否相同。 因此、这意味着 MSP430将由 VCC 波动引起复位、而 VCC 波动由输入 IO 信号引起。 希望这将帮助您解决您的问题。

    此致、
    现金 Hao