请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我正在使用光耦合器检测240V 交流电源。 这是我的电路。
当我执行此操作时、每次打开/关闭230V 交流电路时、我的微控制器都会复位。 我在示波器中看到了开关的响应。 如下图所示
由于这种瞬态、我的控制器会复位、因为在控制器的 RESET 引脚和电源引脚中会出现相同的瞬态。
任何人能否帮助减少此瞬态。 我在输出侧尝试了低通滤波器、方法是添加330Ohm 电阻器和10uF 电容器。 不起作用。
请提供任何帮助
谢谢
Abhishek