请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 论坛中的几个主题帖引用了文档、但链接已断开、对这些字进行的 Web 搜索无法找到文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
论坛中的几个主题帖引用了文档、但链接已断开、对这些字进行的 Web 搜索无法找到文档。
您好,
给你。 请在附件中找到应用报告。
对于其他读者、该应用手册已使用9年。 屏幕截图已过期。
CCS 中的"Run"图标不再具有下拉菜单。 查找"Free Run"的位置位于"Debug"视图的"Run"菜单中。
没有"Target>Halt"。 我认为现在应该选择"Pause"图标来重新连接调试器。
暂停时、如果一切正常、您应该会发现 PC 处于软件陷阱(无限循环)。 如果一切都不正常(目标从未被中断影响)、您应该在 boot.c 代码的开头找到 PC。