This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:请提供指向"调试 MSP430 LPM4.5"应用报告的链接

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/698813/msp430fr2433-please-provide-link-to-debugging-msp430-lpm4-5-app-report

器件型号:MSP430FR2433

论坛中的几个主题帖引用了文档、但链接已断开、对这些字进行的 Web 搜索无法找到文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、源站链接已断开。 我将与回复该主题的相关同事进行联系、并在稍后回复您。

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    给你。 请在附件中找到应用报告。

    e2e.ti.com/.../Debugging-MSP430-LPM4.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他读者:本文档介绍了使用调试器的技术(通过 JTAG 或 SBW 使用 gdb 和 HW 探针):在 LPM4.5之后将调试器重新连接到目标进程所需的步骤。  该文件有些过时(2009年),带有较老家庭成员的术语。  示例代码也很难找到。

    因此、如果您的 LPM4.5代码有问题、您可以使用这些技术来使用调试器来准确查看正在执行的子例程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他读者、该应用手册已使用9年。  屏幕截图已过期。  

    CCS 中的"Run"图标不再具有下拉菜单。  查找"Free Run"的位置位于"Debug"视图的"Run"菜单中。

    没有"Target>Halt"。  我认为现在应该选择"Pause"图标来重新连接调试器。

    暂停时、如果一切正常、您应该会发现 PC 处于软件陷阱(无限循环)。  如果一切都不正常(目标从未被中断影响)、您应该在 boot.c 代码的开头找到 PC。