请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2333 存储在 MSP430G2333的信息区域或闪存中的参数,在这种情况下,?将发生变化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
存储在 MSP430G2333的信息区域或闪存中的参数,在这种情况下,?将发生变化
您好!
我仍然不清楚你要做什么或问题是什么、但我已经收集了一些要点。 对于此器件、您需要高于2.2V 才能写入闪存。有关更多信息、请参阅数据表中的图1。 如果您已确认、但仍有问题、请参阅以下应用手册。
《调试 MSP430系列微控制器上的闪存问题》(slaa729)
您好、Jace H
我们在 工厂需要 特殊 流程中将参数设置为信息 B。 然后消费者使用了产品。 一段时间后 、参数变为 随机数。 但 消费者不知道设置 参数 过程, 产品有工作模式和 LPM3模式, 每天开机和关机,参数在 一天后变为随机数小产品。 MCU 的主时钟为8MHz RC。
我不在 外部设计 BOD。 可能 是电压低至2.0V,程序 中的 MCU 随机操作子功能用于 清除和写入闪存 ?
谢谢。
曹收音机