This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:MSP430G2333

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700463/msp430g2333-msp430g2333

器件型号:MSP430G2333

 存储在 MSP430G2333的信息区域或闪存中的参数,在这种情况下,?将发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5364972、

    特定于您发布的问题、以便您可以理解并回答问题。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Harish 建议的、这里没有足够的信息来帮助解决您的问题。您能否详细说明您所说的参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎所有这些都因器件而异。 (我曾尝试过将 DCO 常数从一个器件移植到另一个器件、但它运行不良。)

    如果你想知道这一点、他们都不会自动改变。 您可以使用标准的闪存写入机制自行更改它们。 BSL 发生的某些事故可能会导致它们被擦除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题? 如果很快没有回复、我将假定您已经完成并将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,所提供的信息不够全面。我的程序中有闪存写入信息 B 操作,用于 msp430G2333、MCU 工作300us 和 LPM3 30ms。 通过电池供电。 多次关闭电源后,只有信息 B 处的故事信息(五个字节“0x00”)更改为任何数据,并且故事信息必须先清除,然后再清除。 但我的程序只将0x00~0x07写入信息 B,而不写入任何数据。

    我怀疑断电1.6~2.0V、MCU 工作不正常、程序随机运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不清楚你要做什么或问题是什么、但我已经收集了一些要点。 对于此器件、您需要高于2.2V 才能写入闪存。有关更多信息、请参阅数据表中的图1。 如果您已确认、但仍有问题、请参阅以下应用手册。  

    《调试 MSP430系列微控制器上的闪存问题》(slaa729)

    http://www.ti.com/lit/slaa729

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace H

         我们在  工厂需要 特殊  流程中将参数设置为信息 B。  然后消费者使用了产品。  一段时间后 、参数变为 随机数。  但 消费者不知道设置 参数 过程, 产品有工作模式和 LPM3模式, 每天开机和关机,参数在    一天后变为随机数小产品。 MCU 的主时钟为8MHz RC。

    我不在 外部设计 BOD。 可能 是电压低至2.0V,程序   中的 MCU 随机操作子功能用于 清除和写入闪存 ?

    谢谢。

    曹收音机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无线电、

    频率与电压冲突可能是这里的一个问题、尤其是在代码中有闪存写入例程的情况下。 器件的运行频率是多少? 有关不同工作频率所需的最小电压的更多信息、请参阅数据表中的图1。