This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:IAR Embedded Workbench IDE 每次打开 emeter.eww IAR IDE 工作区(项目)时崩溃

Guru**** 2534860 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675389/evm430-f6736-iar-embedded-workbench-ide-crashes-every-time-i-open-the-emeter-eww-iar-ide-workspace-project

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL

Namaste 支持主管、

我们最近购买了用于电子计量的 MSP430-F6736 EVM 套件。  对于软件、我已经下载了 IAR 嵌入式工作平台 v7.11 (Kickstarter8k 代码限制)。 详情如下。

 


当我双击并尝试打开..\slaa517\SLAA517\Source\emeter-ng\emeter.eww 时,系统将提示我进行两次转换,我同意这种转换。 但是、IAR Workbench 崩溃、并提示我在自动关闭之前发送错误转储。 详情如下。

 



下面还附加了崩溃转储的 ZIP 文件。

e2e.ti.com/.../83876ac0_2D00_84f5_2D00_4b5c_2D00_a683_2D00_6eb84b04b227.zip


我的问题:

1.在 slaa517文件夹中找不到 emeter-6736.EPW 项目。 所有内容都是针对6733的。 相同的代码是否对 evm6736套件有效? 第5.2.1节中的 slaa517e PDF 如下所示-

文件夹"emeter-ng"包含多个项目文件。 对于此应用、将使用 emeter-6736.EWP 项目文件。 文件夹"emeter-toolkit"具有相应的项目文件 emeter-toolkit-6736.ewp。 仅选择具有此应用程序的后续条款6736的项目。 对于首次使用、建议完全重新构建两个项目。"

2.如何解决此问题以打开 emeter.eww 工作区?

3.如何将代码迁移到 TI 的 Code Composite Studio? 此 IDE 的推荐版本是什么、用于构建现有示例代码?

谢谢|此致、
Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipen、

    感谢您的详细博文。 关于 IAR 崩溃、最好直接联系他们、因为他们拥有此 IDE。在上面的屏幕截图中、我确实看到您可能已经通过电子邮件向他们发送了、这是一个很好的开始。

    同时、您能否尝试使用较旧的 IAR 版本来查看是否可以解决崩溃问题? 这些设计使用了 IAR v5.60和 v6.40、遗憾的是、最近未进行更新。

    不过、我很高兴地通知您、我们将于4月初发布新的电能测量设计中心和软件库。 我一定会告诉您何时可以在网上找到它。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste James、

    我已将上述查询发送给 IAR 支持团队。 我收到了他们的自动回复、因此我期待他们对此问题的支持。

    我会请求您帮助下载 IAR v5.60和 IAR v6.40安装程序。 在 IAR 网站上、我找不到下载早期 IDE 版本的选项。

    此外、请分享您对我在上面发布的第1个和第3个问题的宝贵意见。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些 IAR 版本可从以下链接下载:

    supp.iar.com/.../

    在您安装其中一个或两个版本后、希望这可以解决 IAR 崩溃问题、我们可以继续解决您的其他问题。 项目名称可能与您的器件型号不匹配。 请忽略此项并在项目属性下检查是否选择了正确的器件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namaste James、

    感谢您提供下载链接来下载 IAR 嵌入式工作平台的早期版本。

    从下图中可以看出、"没有个人登录 IAR Systems My Pages 可用于评估和 KickStart 许可证。"

    不过,我尝试注册并收到了以下自动回复。

    ***** 收到电子邮件:开始*****

    感谢您尝试在 www.iar.com 上注册 MyPages 帐户。

    很遗憾、您的注册失败。 请参阅以下原因。

    注意:MyPages 适用于具有注册许可证的用户、使用用于注册许可证的相同电子邮件地址。 个人登录 My Pages 不适用于时间受限的评估许可证或大小受限的 Kickstart 许可证。

    如果问题仍然存在、或者您需要使用其他电子邮件地址创建帐户、请联系 customercare.se@iar.com。

    此致、

    IAR Systems 客户服务
    --------------------------------------


    很遗憾、您目前没有资格注册帐户

    ***** 收到电子邮件:结束*****

    似乎我别无选择、只能购买许可证。 是否有其他选择?

    谢谢|此致、

    Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste James/ TI 支持主管、

    IAR 支持代表恢复了他们的建议、即购买许可证以下载和使用与 EVM430-F6736套件兼容的 IAR v5.60和/或 IAR v6.40旧版本。 这对我们来说确实是不幸的、因为 TI 的 EVM430-F6736网页上没有提到额外的软件许可证购买要求。 购买的 EVM430-F6736套件已经花费了400美元、其中包括海关进口税。

    我们为电子计量应用购买了 TI 的产品(EVM430-F6736套件)、因此、我们需要 TI 的帮助来推动软件发展。 TI 的 CCS IDE 是一个成熟的开发平台、EVM430-F6736套件缺少 CCS IDE 支持的情况令我们感到非常惊讶。

    EVM430-F6736套件将与 CC3220SF-LAUNCHXL launchpad 电路板连接、我们也从 TI 购买了该电路板。 但是、由于我们由于许可问题而无法使用 EVM430-F6736套件、因此无法继续。

    我们真诚地请求您提供帮助以推动发展。 最后、请分享有关将 EVM430-F6736套件与 CC3220SF-LAUNCHXL Launchpad 电路板集成的任何建议。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴地通知您,TI.com 上提供了新电能测量设计中心和软件库的官方软件版本。 它支持 CCS、并包含支持的 EVM 的文档和设计中心示例。 请从以下链接下载并安装该版本:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste James、

    感谢您的此次更新。

    我已经尝试了 TI 新发布的新能源测量设计中心和软件库。 很高兴知道 CCS IDE 现在支持用于开发的电子计量 EVM。

    现在、我需要熟悉这种新的开发环境。 我将在需要时回复。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的更新! 我很高兴你能正常运行。 我将继续并关闭此主题、如果您在开发过程中对新的电能测量设计中心(EMDC)有任何疑问或问题、请打开新主题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用