This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675080/msp430fr6047-help-with-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

我使用的 USS LIB 版本为"USSLib_01_40_00_06"。我发现、在运行程序一段时间后、似乎会像这个,:一样崩溃



当我手动复位 CPUOFF 位,程序已继续运行时、CPUOFF 为"1",。

我的问题是为什么程序运行时 CPU 将关闭。程序中不涉及低功耗程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您发布问题。
    我们正在为您进行调查、并将尽快返回给您。

    此致、

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    您使用的测量速率是多少?

    您是否有任何与 USS Lib 测量异步的外部中断或事件?

    发生碰撞需要多长时间? 这是一致的还是随机的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    是的、我使用计时器 B0和 EUSCI A0模块进行 Modbus 协议通信。启用计时器 B0和 EUSEI A0中断。如果我不使用上述两个模块、将不会出现问题。这个问题将每隔几分钟发生一次。我确认程序中没有 LPM 操作。 测量速率为每秒10次。

    我发现执行"ALG_CODE = USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&Algorithms_results);"时出现问题、我没有将超声波换能器连接到 USS 引脚。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie。
    在 msp430fr6047的同一场景中,我也面临同样的问题,控制器在几个小时后进入未知状态(但计时器保持运行),CPU 似乎在 UART 中断上唤醒。
    我注意到、如果我在计时器 ISR 中使用更多指令、CPU 睡眠的频率几乎每分钟增加一次。
    我将其用于 ti evm430fr6047套件上的水流测量

    此致、
    SP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay

    这是因为控制器进入了 LPM0状态。我想我解决了这个问题、但不是完美的。在这个指令'USS_runAlgorithms'之前、禁用 UART 和定时器中断。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucas/Sanjay、

    感谢您提供的额外信息。 我们知道这个问题、现在正在测试修复。 这将在下一个版本中进行修复、我们预计在未来几周内会进行修复。

    Lucas 的变通办法将起作用、但并不理想。 我们将有一个修复程序、不需要禁用中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    我想知道下一个版本的更新时间。我们的产品希望尽快开始生产。

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    我们计划在2018年4月底之前发布此版本。