请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 我使用的 USS LIB 版本为"USSLib_01_40_00_06"。我发现、在运行程序一段时间后、似乎会像这个,:一样崩溃
当我手动复位 CPUOFF 位,程序已继续运行时、CPUOFF 为"1",。
我的问题是为什么程序运行时 CPU 将关闭。程序中不涉及低功耗程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的 USS LIB 版本为"USSLib_01_40_00_06"。我发现、在运行程序一段时间后、似乎会像这个,:一样崩溃
当我手动复位 CPUOFF 位,程序已继续运行时、CPUOFF 为"1",。
我的问题是为什么程序运行时 CPU 将关闭。程序中不涉及低功耗程序。
您好,Eddie,
是的、我使用计时器 B0和 EUSCI A0模块进行 Modbus 协议通信。启用计时器 B0和 EUSEI A0中断。如果我不使用上述两个模块、将不会出现问题。这个问题将每隔几分钟发生一次。我确认程序中没有 LPM 操作。 测量速率为每秒10次。
我发现执行"ALG_CODE = USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&Algorithms_results);"时出现问题、我没有将超声波换能器连接到 USS 引脚。
此致、
卢卡斯