请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 大家好、团队、
我想知道 是否可以使用我们的 MSP430FR604x 器件实现 使用一个换能器通道的可能性、并 计算通过平面墙壁从反射波接收到的 ToF (如下图所示)。
我的应用 是液位感应、您能不能提供建议?
谢谢、
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我想知道 是否可以使用我们的 MSP430FR604x 器件实现 使用一个换能器通道的可能性、并 计算通过平面墙壁从反射波接收到的 ToF (如下图所示)。
我的应用 是液位感应、您能不能提供建议?
谢谢、
Shai
您好!
我们希望使用 USS 来识别具有圆形横截面的垂直管道中是否存在水。
我们有两个选项:
我们仍在努力确定哪种实施将提供最准确和可靠的测量。
换能器频率 对于选项#1 (水)、将为1MHz; 对于选项#2 (波穿过空气)、可能约为200kHz。
我们曾考虑将 EVM 用于产品原型,但我找不到方法将 EVM GUI 用于任何其他目的,而不是流速测量(或仅使用一个通道来发送和接收,如我们的应用中所述)。
请告诉我、是否只有一个通道可以使用 GUI 进行研发。
提前感谢 您的参与、
Shai