This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:VCORE 电容值

Guru**** 2619535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673186/msp430f5659-vcore-capacitor-value

器件型号:MSP430F5659

我将 MSP430F5659与 PMM_CORE_2一起以16MHz 的频率运行。 SVSL 和 SVML 都打开、因为我们需要从 LPM3快速唤醒。  

在一个器件上、我们观察到来自 SVSL 的随机复位。

然后 、我测试了 PMM_CORE_LEVEL 3并使用示波器检查了 VCORE。 电压会有一些下降。 我认为这是 SVSL 复位的原因。 持续时间大约为12uF、因此我添加了10uF 电容器并联470nF 电容器。 现在、它看起来工作正常。

我的问题是:在数据表中、您已经声明了 VCORE 的典型值为470nF。 我们可以将其提高到10uF 吗? 我们现在不会发现实际器件上存在问题。 但是、我们能否在生产中进行这种更改? 请提供有关电容器快速增加会影响哪些方面的建议。

谢谢你。 Jano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jano、

    我认为您看到的问题与 MSP430F5659器件勘误表中描述的 PMM20错误有关

    您能否检查建议的权变措施是否适用于您的应用(而不是额外的并联电容器)?

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是勘误表中的 PMM20硬件错误。 我知道。 我想知道我们是否可以增加 Vcore 上的电容器。 我无法使用推荐的解决方法-切换到正常操作(缓慢唤醒)、因为处理器会尽可能进入 LPM3、我们需要在串行端口上以115200bps 进行实时通信。 它需要快速唤醒。 在某处、我看到 Cvcore 应该至少比处理器电源上的电容器低10倍。 我们可以这么做。 为什么数据表中只有一个推荐的470nF 值?

    Jano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jano、

    我们不建议增加 Vcore 上的电容器、因为如果内部电阻器的休眠时间太短而无法使电容放电、这可能会导致其他问题。 内部电阻器显然是为外部电容器设计的、如数据表(470nF)中所述。 由于 LDO 无法从预期的电压电平启动、因此可能会导致意外行为。 此外、较高的电容值可以增大峰值电流值、这可能会导致损坏。

    进入 LPM3时、您可以尝试禁用 SVML 和 SVSL、并在快速唤醒后再次启用它们(只需确保经过足够的时间、以便 Vcore dip 已经通过)。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Britta:

    我将测试您提出的解决方案、但需要几天时间... 我将告诉您结果。

    Jano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jano、

    是的、请告诉我这是否适合您(如果适合、请单击"验证答案"按钮)。
    如果没有、我们将继续处理此问题陈述。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jano、

    当前状态是否有更新? 您是否有时间测试建议的解决方案?

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的布里塔,还没有。 请给我一两天时间。 我会随时通知您。 这不是一项5分钟的任务、因为我必须找到所有 MPS 进入 LPM3的位置、然后唤醒它的位置。 但我肯定会对其进行测试。  

    Jano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jano、

    是否有更新?
    如果应用程序正在运行、请告诉我是否可以关闭此主题。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britta:

    我试图重现问题-但现在它消失了。 我们没有对硬件进行任何更改。 只是软件被改变了... 现在、我的设置是 PMM_CORE_LEVEL_2、并且 SVSL 和 SVML 都已启用。 它工作正常。  

    这似乎是偶尔出现的问题。 我将进行进一步的测试(开发软件的其他部分)、如果再次出现、我将测试您的建议。 现在、感谢您的支持。  

    此致

    Jano