Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659
我将 MSP430F5659与 PMM_CORE_2一起以16MHz 的频率运行。 SVSL 和 SVML 都打开、因为我们需要从 LPM3快速唤醒。
在一个器件上、我们观察到来自 SVSL 的随机复位。
然后 、我测试了 PMM_CORE_LEVEL 3并使用示波器检查了 VCORE。 电压会有一些下降。 我认为这是 SVSL 复位的原因。 持续时间大约为12uF、因此我添加了10uF 电容器并联470nF 电容器。 现在、它看起来工作正常。
我的问题是:在数据表中、您已经声明了 VCORE 的典型值为470nF。 我们可以将其提高到10uF 吗? 我们现在不会发现实际器件上存在问题。 但是、我们能否在生产中进行这种更改? 请提供有关电容器快速增加会影响哪些方面的建议。
谢谢你。 Jano