This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 误差

Guru**** 2619225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676561/error

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

e2e.ti.com/.../2620.likhil.zip

您好、先生、

我遇到了许多错误、例如找不到文件和需要文件名... 我已将屏幕截图附加到上面...而且我还附加了提取的 zip 文件...can u plz 检查并说源文件和头文件中是否有任何错误...?

提前感谢、

LIKHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是否可以检查源文件和头文件中是否有任何错误...?"

    我要说的问题是第8页第四个包含中的第3个文件、第3行大约向上、第15句右侧的第7个变量。

    您可以在这里找到它。 我承诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到 main.c 中有任何明显的错误 但是、您的 lnk_msp430g2553.cmd 似乎已经被 main.c 的副本覆盖 (我不知道为什么 CCS 在.ccsproject 而不是.cmd 文件中报告故障。)

    您可能只需删除该.cmd 文件、CCS 将为您重新创建它。

    否则、我建议您创建一个新项目并将 main.c 复制/粘贴到其中。