This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:连接到目标\n 未知设备时出错

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670262/msp430f5528-error-connecting-to-the-target-n-unknown-device

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:LDC1614EVM

您好!

我已经制作了一个基于 LDC1614EVM 板的 PCB。 我添加了一个完整的 JTAG 接头、但每次我尝试下载代码时、我都会收到一条错误消息、其中包含了屏幕截图和原理图、以查看我是否错过了任何内容。

谢谢。

e2e.ti.com/.../LDC1614EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    在许多情况下、此问题是由于与目标的同时 JTAG 连接而发生的、尤其是在 Vcc 连接方面。 另一个原因可能是 RST/NMI 引脚上的 R/C 配置错误。

    能否检查 JTAG 连接是否正常?

    检查 JTAG 连接后、请告诉我您的问题是否仍然存在。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Edgar Ortega"]我添加了完整的 JTAG 头文件,但每次我尝试下载代码时,我都会收到一条错误消息,我都包含了屏幕截图和原理图,以查看我是否错过了任何内容。

    如果使用 SBW 接口、RESET 引脚上的 R/C 组合可能会导致问题。 在这种情况下(在更高的接口速度下)、2.2nF 的电容会导致问题。 TI 建议将1nF 电容器用于其硬件 FET 工具。

    如果使用完整的 JTAG 接口、复位引脚上的 R/C 组合与之无关(用于闪存)、并且我在原理图上没有看到任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以尝试缩短 JTAG 引线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    我认为您能够解决您的 JTAG 问题、因为在收到一些解决方案建议后、您的一方再也没有问题或回复。
    我将继续并关闭该线程。
    如果您能够解决问题、请单击"验证答案"、否则请告知我们问题仍然存在、以便我们可以重新打开该主题。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复、他们一直在忙于对另一个主板进行故障排除。

    我是否可以选择从 CC 中选择 SBW 或完整 JTAG?

    Edgarl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:
    它应根据您的连接自动执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助、

    修正了该问题、即连接到 RST 线的迹线上出现了线断裂、PCB 图错误。