This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS 和 Simplelink 更新了与现有工程中的'driverlib 和#39;功能相关的内容

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675533/ccs-msp432p401r-ccs-and-simplelink-updates-relation-to-driverlib-functionality-in-existing-projects

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我将 MSP432P401R launchpad 用于当前的 C 项目、并广泛使用'driverlib'功能。

我最近更新到 CCS8并导入了项目。

除了 Simplelink DSK 版本、我还安装了最新 的 Simplelink-MSP-SDK 版本2.10.00.14。  

我的项目是否会自动使用更新的'driverlib'并访问更新的'simplelink DSK'中的新 driverlib 函数?

如果没有、我能否在需要在 CCS 中设置的任何选项或需要在 mhy 项目代码中进行的修改方面提供一些帮助。

我在我的 C 代码中唯一引用'driverlib'的'incude'是:(基于示例)

/* DriverLib 包括*/
#include

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的示例的项目设置将允许您选择要使用的 SDK 的确切版本。 据我所知、它不会自动更新。 您必须对其进行更新。

    更新过程如下所示。 此外,请检查此消息末尾附加的图像。

    • 右键点击工程(在 Project Explorer 中)
    • 单击左侧窗格中的"General"(常规)选项
    • 在右侧窗格中的"产品"下、查找"SimpleLink MSP432P4 SDK"-如果未展开、则应自动展开该 SDK
    • 选中与要使用的 SDK 版本对应的复选框
    • 单击"确定"保存此选择

    希望这能解决您的问题。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译时、我现在在链接阶段收到此错误消息:


    错误#10008-D:找不到文件"C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/third_party/fatfs/lib/fatfs.aem4f

    我不使用 RTOS、我的项目是使用带有'notros'的 driverlib 示例启动的。 谢谢

    之前、我使用 Simplelink 版本1.40.0.28'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    fatfs 库的路径已在版本2.10中修改。 使用版本2.10时的新路径为"./source/third_party/fatfs/lib/ccs/m4f/fatfs.a。

    供参考:这应该是一个不同的线程。

    谢谢、
    SAI