请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我将 MSP432P401R launchpad 用于当前的 C 项目、并广泛使用'driverlib'功能。
我最近更新到 CCS8并导入了项目。
除了 Simplelink DSK 版本、我还安装了最新 的 Simplelink-MSP-SDK 版本2.10.00.14。
我的项目是否会自动使用更新的'driverlib'并访问更新的'simplelink DSK'中的新 driverlib 函数?
如果没有、我能否在需要在 CCS 中设置的任何选项或需要在 mhy 项目代码中进行的修改方面提供一些帮助。
我在我的 C 代码中唯一引用'driverlib'的'incude'是:(基于示例)
/* DriverLib 包括*/
#include
谢谢
David