This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1101A:MSP430部分未显示系列 F1或 F2

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672324/msp430f1101a-it-is-not-show-the-families-f1-or-f2-in-the-msp430-section

器件型号:MSP430F1101A
主题中讨论的其他器件:MSP430F1121A

大家好,我刚刚尝试寻找 MSP430 F2XX 或 F1xx 系列的差动电路,但是在搜索系列的参数中,从 F4开始,TI 是否有一些变化? 我的意思是、在 MSP430n´t 中不显示 f1或 f2系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您就在主页上、我们不会推广 MSP430F1xx 和 MSP430F2xx 系列、因为我们的 MSP430G2xx、MSP430F4xx、MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 可提供这些功能
    -提高性能
    -外设集成度更高
    -更多封装型号。
    不过、它们仍然可用、可以订购。 如果您查看此页面(www.ti.com/.../products.html) 、您可以通过键入"MSP430F1"或"MSP430F2"对"器件型号"进行排序、以获取两个系列中所有可用器件的列表。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、感谢您的回答、但我认为没有更多的封装选项。 我的意思是、在我们的案例中、我们使用了几个小数量的项目、因此、我们的最佳选择是 SOIC 封装、因为在 PCB 中手工焊接片件并不困难(引脚之间为1、27mm)。
    由于具有最新的器件和更好的特性、因此没有采用 UART 和/或 SPI 的 SOIC 封装。
    因此、采用 UART 和/或 SPI 和 SOIC 封装的器件是 TI 最古老的 C.I.
    谢谢、致以最诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我理解您的顾虑。
    TSSOP 封装是否适合您? 虽然间距仅为0.635mm (而 SOIC 为1.27mm)、但仍然可以很容易地焊接。
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、我们希望测试 TSSOP 封装、但由于我们没有自己的网络、我无法要求样片。 这是因为以下是我们的所有数据:

    Sistemas Y ü DISEÑOS de INGENIERIA Y Arquituta-G2,S.L. (SYDIAR-G2、S.L.)

    VAT= ES B 41990607

    c 阿尔梅里亚,28.

    41.620-Marchena(塞维利亚)

    西班牙

    您能否将2件或3件作为样本发送给我们以尝试手动焊接?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您想要订购样片的器件? 是什么? 您可以访问 www.ti.com/.../samplebuy 并选择合适的封装。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre