This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:提高 ADC_12的精度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700395/msp430fr5969-increase-the-accuracy-of-the-adc_12

器件型号:MSP430FR5969

我正在使用直流电源测试 A13上 ADC_12的精度、我发现 ADC 读取的值的变化超出预期。 我认为预期的差值应约为+/- 0.0003 (VREF/2^12)、其中 VREF 设置为1.2V。 但我将获得更像+/- 0.02的值。

我尝试通过增加采样保持时间来提高精度、但这似乎没有明显的不同。 这些值仍会波动+/- 0.02、

我的当前设置包括:

-采样保持源-> ADC12SC 位

-时钟源-> ACLK

-时钟源分频器->/1

-时钟源预分频器->预分频1

-采样保持时间-> 8个 ADC12CLK 周期

-多个采样和转换->使能

-分辨率-> 12位

-电压基准-> VR+= VREF 缓冲、VR-= AVSS

-转换模式序列->通道序列

外部输入是否会导致内部基准不准确? 在这种情况下、内部基准不一定是稳定的?

如果您对如何提高 ADC 的精度有任何建议或建议、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Josh、

    请参阅 MSP430FR5969产品说明书第50页、了解内部基准噪声。 www.ti.com/.../msp430fr5969.pdf

    当 ADC 使用内部基准时、内部基准噪声会影响 ADC 性能。 请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slaa624a.pdf 、详细了解如何使用内部和外部基准为您的应用优化 ADC 性能。

    谢谢、
    是的