This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:选择 MSP-FET 对 MSP432P401R 进行调试

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671185/ccs-msp432p401r-selecting-the-msp-fet-to-debug-an-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我安装了最新的 CCSv7、无法使 MSP-FET 正常工作。

连接中未列出该驱动程序,但已成功安装驱动程序。

当使用 IAR for ARM 时、我可以访问 MSP FET 调试器。

我错过了什么? 有什么建议吗?

谢谢、祝您愉快、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leo

    您是否使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 和 MSP-FET 进行调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 先生、您好!

    我想测试 MSP-FET 工具来调试片上 XMSP432P401R。
    我构建了一个定制电路。 它可以在 Black Launchpad 中的内置 XDS110v2的外部调试模式上正常工作。 我想尝试使用 MSP-FET 锁定我的代码。

    谢谢、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    您使用哪一代 MSP-FET 工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Amit 先生

    它是具有序列号的 MSP-FET 从17开始。
    这是最新的版本。 我上周刚买了。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    您能否参阅以下文档第5.6.1节、将 MSP-FET 标识为第一代或第二代。

    www.ti.com/.../slau647l.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Amit 先生

    根据 PDF、这是第二代。

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leo

    是的、这确实是第二代。 因此、具有 MSP-FET 的 IAR 工作正常、但不具有 MSP-FET 的 CCSv7工作正常。 显然、您的电路板没有问题、因为 IAR+MSP-FET 可以下载和调试映像。 您能否在第一个帖子的下拉菜单中选择 TI MSP4320 USB1并检查它是否通过 CCS 进行连接?

    由于我使用的是生产器件版本的红色 LaunchPad、因此我可以尝试使用具有相同设置的 MSP-FET、并查看它是否最适合我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 先生、您好!

    稍后我将尝试设置"TI MSP430 USB1"。
    看看这是否会连接。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leo

    您能否确认更改是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 先生、您好!

    很抱歉让你久等了。
    我将尽力将其纳入我的日程。
    我目前正在进行优先项目的工作。
    暂时而言、我可以在清除项目批次后(2)周内执行此操作。
    感谢您在这个问题上为我提供帮助。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我尝试使用 MSP-FET 工具对 MSP432P401R LaunchPad 进行编程、当我选择"TI MSP430 USB1"时、该工具即可正常工作。 需要在 LaunchPad 上完成的一些更改如下

    1.从中间行卸下除3.3V 和 GND 以外的所有接头
    2.将带有10引脚 ARM 标准适配器的 MSP-FET 连接到接头 J8。
    3.将 MSP LaunchPad 与 FET 分别供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 先生、您好!

    感谢您验证这种方法是否可行。
    由于我的预定时间安排很满、我无法完成。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leo

    请检查并确认它在您的一侧也能正常工作。