Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969、 TIDM-1WIREEEPROM
大家好、
我正在使用 Maxim 的 OneWireViewer 桌面软件和 DS9490R 接口(USB - 1Wire RJ11接口)评估 MSP-EXP430FR5969上的 TIDM-1WIREEEPROM 软件、我还使用 Saleae Logic 16 Pro 来获取总线上的事务。
该板配置为自供电解决方案、并直接连接到 P1.2和接地端与接口的 OW_DATA 和 OW_GND。
问题是...我在总线上看不到内存。
使用 Logic Pro 进行日志记录我注意到、第一个 HIGH_TO_LOW 转换后的 OW_DATA 保持低电平、即使进入调试(我不知道这是一个明智的主意、因为 LPM)、从总线读取的值始终相同。
我的问题是:
1) 1)除了自身或 PARASSITIC 电源的定义外、还有任何类型的 SW 标志或编译器选项要标记?
2) 2)由于 FW 已通过 Tiva 测试、并且在应用中指出需要270至2200欧姆的上拉电阻、DS9490R 中嵌入的上拉电阻是否不够?
很抱歉发帖很长
谢谢
Giorgio