This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:TIDM-1WIREEEPROM 软件、MSP-EXP430FR5969和 Maxim DS9490R 不工作

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674730/msp430fr5969-tidm-1wireeeprom-software-with-msp-exp430fr5969-and-maxim-ds9490r-not-working

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969TIDM-1WIREEEPROM

大家好、

我正在使用 Maxim 的 OneWireViewer 桌面软件和 DS9490R 接口(USB - 1Wire RJ11接口)评估 MSP-EXP430FR5969上的 TIDM-1WIREEEPROM 软件、我还使用 Saleae Logic 16 Pro 来获取总线上的事务。  

该板配置为自供电解决方案、并直接连接到 P1.2和接地端与接口的 OW_DATA 和 OW_GND。

问题是...我在总线上看不到内存。  

使用 Logic Pro 进行日志记录我注意到、第一个 HIGH_TO_LOW 转换后的 OW_DATA 保持低电平、即使进入调试(我不知道这是一个明智的主意、因为 LPM)、从总线读取的值始终相同。

我的问题是:

1) 1)除了自身或 PARASSITIC 电源的定义外、还有任何类型的 SW 标志或编译器选项要标记?

2) 2)由于 FW 已通过 Tiva 测试、并且在应用中指出需要270至2200欧姆的上拉电阻、DS9490R 中嵌入的上拉电阻是否不够?

很抱歉发帖很长

谢谢  

Giorgio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Giorgio、

    感谢您发布问题。
    我们正在为您进行调查、并将尽快返回给您。

    此致、

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Giorgio、

    TIDM-1WIREEEPROM 旨在实现单个单线主设备的简单通信。

    要回答您的问题:
    1) 1)它由 main.c 文件第30行中的 USE_LOAD_POWER 定义进行处理
    2) 2)可能需要更大的上拉值。

    谢谢、
    是的