Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
你好!
我正在尝试向项目中添加一个新特性、在该特性中、我可以打开和关闭 led0和 LED1。 不过,我有一些困难。
1. LED1特征未显示在屏幕电话上
2. 我不是很了解或不知道如何使用 charID (我知道我必须在双扫描仪上输入十六进制数才能更改颜色、但我不知道用于打开/关闭 LED 的十六进制数)
下面的 BTW 是我为开/关 LED 目的创建的新特性。
LED_CHAR2案例:
开关(PROFILE_ID_CHARTYPE (charID))
{
案例配置_值:
中断;
默认值:
中断;
}
中断;
我已按照以下网站的说明进行操作、并将所有具有传感器的器件更改为配置文件
例如: sensor_ID_create 至 profile_ID_create