This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:cc2650 BoosterPack Project Zero

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670011/msp432p401r-cc2650-boosterpack-project-zero

器件型号:MSP432P401R

你好!

我正在尝试向项目中添加一个新特性、在该特性中、我可以打开和关闭 led0和 LED1。 不过,我有一些困难。

1. LED1特征未显示在屏幕电话上

2. 我不是很了解或不知道如何使用 charID (我知道我必须在双扫描仪上输入十六进制数才能更改颜色、但我不知道用于打开/关闭 LED 的十六进制数)

下面的 BTW 是我为开/关 LED 目的创建的新特性。

LED_CHAR2案例:
       开关(PROFILE_ID_CHARTYPE (charID))
       {
       案例配置_值:
   
           中断;

       默认值:
           中断;
       }
       中断;

我已按照以下网站的说明进行操作、并将所有具有传感器的器件更改为配置文件

例如: sensor_ID_create 至 profile_ID_create

software-dl.ti.com/.../ble_snp_sap_intro.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janna、
    让我联系 CC2650小组的一些人员(编写了您提到的 SimpleLink Academy 培训)、并尝试获取有关器件行为的说明。
    此致、
    Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该特定 SLA 存在断开连接。 请查看此帖子 e2e.ti.com/.../2476833

    希望这对您有所帮助。

    David