This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:SIMPLELINK 2.10.00.17时钟示例

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674811/rtos-msp432e401y-simplelink-2-10-00-17-clock-example

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

我是否缺少某些内容、但无法使时钟示例正常工作。

希望进行简单更改、使 LED 每500ms 切换一次、但没有两个计时器功能运行。

我在这两者中放置了断点、并在周期性的 LED 中切换、如下所示:

/*
*==== clk0Fxn ===
*
空 clk0Fxn (UARg arg0)

GPIO_TOGGLE (Board_GPIO_LED0);

并在构建计时器时将计时更改为500ms。

请帮助:)

我想它必须与未完全设置的 clock.cfg 文件有关。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系 TI 的 Pump!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、似乎我必须将以下内容添加到 clock.cfg 中

    BIOS.clockEnabled = true;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    感谢您更新帖子。

    此致、
    Chris