请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 工具/软件:TI-RTOS
我是否缺少某些内容、但无法使时钟示例正常工作。
希望进行简单更改、使 LED 每500ms 切换一次、但没有两个计时器功能运行。
我在这两者中放置了断点、并在周期性的 LED 中切换、如下所示:
/*
*==== clk0Fxn ===
*
空 clk0Fxn (UARg arg0)
{
GPIO_TOGGLE (Board_GPIO_LED0);
}
并在构建计时器时将计时更改为500ms。
请帮助:)
我想它必须与未完全设置的 clock.cfg 文件有关。
谢谢
1月