器件型号:MSP432P401R
我只能找到几个 PMAP 示例、所有这些示例都与 PWM 信号相关。
我注意到 P7是引脚可映射的、除了用于 boosterpack 的 Jx 连接器外、不会连接到 launchpad 上的任何硬件、因此我选择 P7作为我的多总线示例。
假设我这样做:
const uint8_t * myP7map[8]={UCA1TXD、UCA1RXD、 UCB1SDA、UCB.S、UCB2SOMI、 UCB2SIMO、UCB2CLK、UCA2TXD}
MAP_PMAP_CONFIGurePorts ((const uint8_t *) myP7MAP、PMAP_P7MAP、8、PMAP_DISABLE_RECONFIGGENT);
P7->SEL0 = 0xFF;// 如果我理解正确,我必须设置辅助功能
P7->SEL1 = 0x00;
//我不需要设置 DIR,因为以上所有函数都将自动执行该操作。
这是否起作用?
谢谢