This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:使用电池为 MSP430FR5994供电时出现问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672722/msp-exp430fr5994-problems-in-powering-the-msp430fr5994-from-battery

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

大家好

我在 IICDC 2017上的项目中使用 MSP430FR5994 Launchpad、我想用电池为其供电

我阅读了数据表、其中指出它与3.6V 电压兼容

因此、我有疑问、如果输入最大值为3.6伏、那么我们如何在 MSP430的引脚上获得5伏的电压

另外、如果我计划使用可充电锂离子电池来驱动它、您还可以帮助我采取其他预防措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakhar、

    MSP430FR5994 Launchpad 将5V USB 转换为3.3V、作为提供编程功能的 eZ-FET 电路的一部分。

    有一组跳线用于连接 eZ-FET 电路和 MSP430FR5994之间的电源、编程和通信信号。

    您需要移除+3V3跳线以将电源与 eZ-FET 电路隔离、然后将电池连接到 PCB 上的几个+3V3连接点之一。

    LaunchPad 上还有一个超级电容器、您还必须移除它的跳线。

    关于最大工作电压、建议不要超过3.6V。  您将切断电源、因为典型的锂电池电压可以是3.7V 或4.2V。

    在任一种情况下、您都可以将电池与 launchpad 上的+3V3串联的散射键二极管。 这应该提供一个0.3V 的压降(取决于从电池汲取的电流)、从而将工作电压降低至 +3.6V。   

    也就是说、如果这只是针对您的项目、您可以尝试在高达+3.9v 的电压下运行、而不会对器件造成任何损坏。  风险由您决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    主席先生,

    我将通过两节1.5v 铅笔电池为 MSP 供电

    并从 FET 连接中移除了3.43v JTAG、并将3.02V 输出从电池插入到 J5接头引脚3.3V 和接地

    但现在我也无法"打开"MSP430

    另外,如果我用3.0伏的电池给 MSP430供电,那么我将无法从 MSP430中提取5V 电压,那么有什么解决此问题的替代方案或解决方案吗? 我的项目中的不同传感器需要5伏的 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakhar、

    查看 用户指南 第2.3节、确保连接正确。

    只要您按照用户指南第2.3节中的说明移除 J101连接器上的+3.3V 跳线、您还可以将 USB 电缆连接到 launchpad 以生成+5V 电压。

    为了帮助我理解、如果您连接电池、MSP430不工作、但在安装跳线时 MSP430正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakhar、

    在一段时间内没有听到您的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题。