This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:BLE Project 0错误。 pthread.h、然后是 XDC_runtime Error_IgnoreBlock。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672289/ccs-msp432p401r-ble-project-0-error-pthread-h-then-xdc_runtime_error_ignoreblock

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试了解如何使用 CC2650模块、以便可以 使用 CC3220sf 进行控制。

我从 SimpleLink SDK 插件导入了 project_zero。

然后编译并发现此错误:

然后、我遵循了该论坛中的解决方案并将 SDK 版本更改为1.60

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/658784?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=fatal%20error%20%231965%3A%20cannot%20open%20source%20file%20pthrea

那么、现在、当我进行编译时、我会得到该错误。 它找不到符号 XDC_runtime 错误_IgnoreBlock。

有人可以帮助我运行 Project Zero 吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eugenio

    我对您的项目要求有点困惑。 是否希望 CC3220SF 与 CC2650或 MSP432P401R 与 CC2650搭配使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我的目标是将 CC3220sf 与 CC2650或 CC2640R2结合使用。 我需要设计一款具有 WiFi+BLE 的产品。

    我尝试运行零项目、但由于某种原因、我的计算机在工作时无法正常运行。 我在我的个人计算机上尝试过、它工作正常。 最初、我需要了解 BLE 库、这就是我使用 MSP432 Launchpad 的原因。

    现在、我更好地了解了 SimpleLink SDK BLE 插件、因此我想将其移植到 CC3220sf。 是否有指南介绍如何将库导入 CC3220sf?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eugenio、

    从当前 SDK 插件库可以看到、CC3220SF 器件尚不支持蓝牙插件。 我已向软件团队核实、蓝牙插件的下一个版本将支持 CC32xx 器件。 下一个版本预计将于2018年4月中旬发布。