请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我搜索过、但没有找到此问题的最终答案。 我有一个工作程序、它通过 UART 在端口1.1和1.2上输出 ASCII。
我已将 launchpad 上的跳线配置为使用硬件 UART、并设法在 CCS 终端窗口中查看输出。
但是、我失去了与以这种方式配置的 FET 的连接、这意味着我无法再更新或调试代码。 我尝试过 COM 端口的多种组合、但仍然没有乐趣。
我是否遗漏了真正明显的东西?
编辑:这是在 CCS6、Windows 10上
TIA