This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:在 g2553 launchpad 上配置硬件 UART 时、能否进行调试?

Guru**** 2618065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673134/ccs-msp430g2553-can-one-debug-while-configured-for-hardware-uart-on-g2553-launchpad

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我搜索过、但没有找到此问题的最终答案。 我有一个工作程序、它通过 UART 在端口1.1和1.2上输出 ASCII。

我已将 launchpad 上的跳线配置为使用硬件 UART、并设法在 CCS 终端窗口中查看输出。  

但是、我失去了与以这种方式配置的 FET 的连接、这意味着我无法再更新或调试代码。 我尝试过 COM 端口的多种组合、但仍然没有乐趣。

我是否遗漏了真正明显的东西?

编辑:这是在 CCS6、Windows 10上

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MH、
    是否设置了测试和 RST 跳线?

    我使用 CCS7进行了快速测试、对我来说非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Cameron --是的,只有 DIFF 在尝试之间有 RX 和 TX 跳线。 已断开连接或已配置软件 UART、一切都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以使用第三方终端(如 Teraterm)尝试此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于软件仿真、这是我必须做的、没有问题。 配置了硬件 UART 后,问题不在于我没有在终端中获得输出,那就是 FET 不再被识别,即使没有终端连接到 COM 端口,也是如此...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它听起来像是 FET 在以某种方式断开连接。 我会检查 FET 的跳线。 电路板是否会在 UART 跳线处于 HW 位置时进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不-这正是问题所在。 在 HW 配置中、CCS 无法访问 FET (即使我在其终端看到从我管理的程序到闪存的输出、但不在 HW UART 配置中)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能看起来很明显、但在配置硬件 UART 时、是否有可能重新排列 RST 和测试跳线? 只应旋转 TXD 和 RXD 跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我100%确定跳线配置正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MH、
    我进行了更多挖掘、结果这是 Windows 驱动程序问题。 有时、物理断开和重新连接会解决问题、但并非总是如此。 我们正在为其制定一个解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eeeeh、那么在这段时间内是否有权变措施? 我已经多次连接和断开连接、但没有成功。

    安装 CCS8是否会重新安装驱动程序等? 我可以卸载并重新安装它们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法保证它可以正常工作、但我使用的是 CCS7.2、并且能够在调试时与器件通信。 但是、我被告知、该器件明天可能无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我想我自己对这个有点看法、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在询问、以防其他人找到解决方案。 :-)
    这可能是在 CCS 的后续版本中修复的问题、但我直到今天才意识到这一点。

    您是否有可能使用集线器或 USB3.0端口? 可以将扳手斜置到物品中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能已经尝试过的另一件事:使用移除的 UART 跳线对器件进行编程、然后在器件处于调试状态时将其替换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想_我尝试了这种方法、然后无法从终端打开串行端口。 我将为它提供另一个旋转以进行确认。

    它是 USB 2、直接进入计算机。