This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5259:MSP430F5259 CAN#39;t DOWNLOAD 程序(连接到目标未知器件时出错)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5259, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696844/ccs-msp430f5259-msp430f5259-can-t-download-program-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430F5259
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430F5172

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

我使用 MSP430F5259制作了一个内核板、我使用了 EXPMSP430F5529LP 开发板的 MSP-FET 下载程序、我检查了电源电压、连接是否正确、 但 CCS 无法下载该项目(为5259创建的最简单的 hello world 项目)、这表明它无法连接到目标板。  硬件工程师、我不知道该怎么办!

CCS 错误 指示

2.chematic 图

相关参考 (MSP430Tm硬件工具用户指南 和 MSP430F525x 混合信号微控制器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关参考资料

    此致

    XC.mo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xc、

    您似乎已将正确的 SBW 连接到 MSP430器件。 上拉电阻器应为47k、建议电容为1nF。 我看到您已更改为这些值、也没有效果。 SBW 线路上的额外电容会对通信产生不利影响。 由于您可能需要缩短电路板和 MSP-FET 之间的电缆、因此需要了解从 MSP430到接头的布线长度。

    您是否还可以向 MSP-FET 提供序列号? 它应位于 MSP-FET 的底部。
    您是否还可以放大原理图的 JTAG 接头/其中一些已截止、我只想双击连接。
    另请加倍地为 MSP-FET 与 VCC 连接加油。 如果您的电路板在连接 FET 之前由电源供电、请确保引脚4 VCC 目标方连接到接头/VCC。 如果 MSP-FET 为电路板供电、则需要连接引脚2 VCC 工具。 如果稍后出现这种情况、还请注意 MSP-FET 的电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价

    我 的 MSP-FET 序列号 是 MSP101

     2.缩放 JTAG 接头 原理图

    我 的 VCC 连接到 MSP-FET。  电缆 足够短。  我 还尝试直接连接到 USB 5V 的电源。

    我之前制作了一个 msp430f5172。  此外、通过 FET Spy-Bi-Wire 接口进行下载和调试、 我不知道为什么 msp430f5259不起作用。   5259和5172之间的差异、 我认为最直观的差异是5259具有两个 RST (一个 RST/NMI、一个 REFDCC/SBWTDIO)。  最大的问题是我们找不到 MSP430F525x 系列 MCU 的参考电路。  

    如果 我们再也找不到问题、可能是时候更换 MCU 了、这个问题本来应该很简单、但需要两天时间来处理、项目的 PCB 就滞留在这里。 非常感谢!

    此致

    XC.mo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关参考(之前的帖子失败 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XC、

    我在这里看到了一些问题。

    • 您的 JTAG 接头看起来是针对完全 JTAG 连接进行配置的、但您正在连接到器件以进行 SBW 配置。 这导致了很多混乱。 由于您尝试通过 LP 通过 SBW 进行编程、我将假定这是您实际需要的接口。 考虑到这一点、我的其他反馈将反映这一点。  
    • 对于此器件上的 SBW:您需要将 RST/DVCC/SBWTDIO 连接到 JTAG 接头上的引脚1。 TEST/SBWTCK 连接到引脚7、GND 连接到引脚9、VCC 连接到引脚2 (如果您的编程器正在为电路板供电)。
    • 当从 Launchpad 跳过 SBW 连接时、您需要跳过3.3V VCC 线路、而不是5V。 这是因为5V 线路位于电路板上的不同电源域(对于 USB)未连接到编程侧(eZ-FET)。