请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET 主题中讨论的其他器件:MSP430F5528、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CCS8、Win7x64中对 MSP430F5528进行编程时遇到问题。 一切都正常、但从现在开始(以及针对 CCS 的 MSP430 GCC 更新)、它不再工作。
当我想启动调试会话时、会显示一个更新对话框。 如果我按下"Update"、大约需要一分钟、看起来 MSP-FET 正在启动程序。 然后、我收到以下错误消息:
"MSP430:连接到目标时出错:未知设备"
如果我在更新对话框中按"忽略"、我将得到:
"初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc"
有人知道问题可能是什么吗? 我已经检查了驱动程序、它们是最新的。
谢谢