This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:器件编程问题

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696967/ccs-msp-fet-problem-with-programming-device

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS8、Win7x64中对 MSP430F5528进行编程时遇到问题。 一切都正常、但从现在开始(以及针对 CCS 的 MSP430 GCC 更新)、它不再工作。

当我想启动调试会话时、会显示一个更新对话框。 如果我按下"Update"、大约需要一分钟、看起来 MSP-FET 正在启动程序。 然后、我收到以下错误消息:

"MSP430:连接到目标时出错:未知设备"

如果我在更新对话框中按"忽略"、我将得到:

"初始化仿真器时出错:无法设置器件 Vcc"

有人知道问题可能是什么吗? 我已经检查了驱动程序、它们是最新的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    您能告诉我 CCS8的确切版本和 MSP430 GCC 的更新吗?
    您使用的是哪种 MSP-FET 工具? 请提供位于工具背面的序列号。
    更新后、CCS 是否在器件管理器中正确枚举了 MSP-FET 工具?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre!

    我的 CCS 版本为:8.0.0.00016、我将使用 ARM GCC 编译器版本6.3.1.2017-Q1-update for Windows。

    我的 MSP-FET 的序列号为1803003FA。

    是的、设备管理器如下所示:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我解决了这个问题。 它不是 GCC 也不是 CCS。 电源电路有问题、现在已经解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您提供相关信息。