请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 大家好、
我的客户对 MSP430 USCI 有疑问:
我们需要一些有关 MSP430F5438A 通用串行通信接口(USCI)的信息。 具体而言、端口 A 和端口 B 之间的差异、是否有可使用或不可使用的特定组合。
例如、我们可以使用以下组合吗?:
- SPI-A[0-3]和 SPI-B[0-3]
- SPI-A[0-3]和 I2C-B[0-3]
- UART-A[0-3]和 SPI-B[0-3]
- UART-A[0-3]和 I2C-B[0-3]
谢谢、
Brian