This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:USCI 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696924/msp430f5438a-usci-questions

器件型号:MSP430F5438A

大家好、  

我的客户对 MSP430 USCI 有疑问:

我们需要一些有关 MSP430F5438A 通用串行通信接口(USCI)的信息。  具体而言、端口 A 和端口 B 之间的差异、是否有可使用或不可使用的特定组合。

 

例如、我们可以使用以下组合吗?:

 

-         SPI-A[0-3]和 SPI-B[0-3]

-         SPI-A[0-3]和 I2C-B[0-3]

-         UART-A[0-3]和 SPI-B[0-3]

-         UART-A[0-3]和 I2C-B[0-3]

 

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    USCIA 是一种可在 UART 或 SPI 模式下使用的通信模块。
    USCIB 是一种可在 SPI 或 I2C 模式下使用的通信模块。
    USCIA 或 USCIB 之后的数字表示芯片上模块的实例。 每个实例都是独立的、具有各自的中断、并且可以在模块可以执行的任何有效配置中进行配置。