This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:采用扩展扫描接口(ESI)且适用于三个 LC 传感器的水表参考设计

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672678/msp430fr6989-water-meter-reference-design-for-three-lc-sensors-using-extended-scan-interface-esi

器件型号:MSP430FR6989

您好,

我将很快实施 LC 传感仪表。

到目前为止、我正在研究使用扩展扫描接口(ESI)的适用于三个 LC 传感器的水表参考设计。

我想问一些问题:

1) 1)为什么同时存在2和3 LC 传感应用手册?

对于2LC 传感,它提到2个传感器需要放置90度,以便它们相位差,我想这可能与后面的4个状态图00,01,10,11有关,对吧?

那么、为什么要最多使用三个 LC 传感器?如何放置三个 LC 传感器? 如果是,状态最高可达8 (000,001,...) 111),现在?

2)在应用手册第6页中、"采用扩展扫描接口(ESI)且适用于三个 LC 传感器的水表参考设计"

PSM 和 TSM 是否都位于 ESI 内部? 那么、主 CPU 的运行仅在 Q6标志具有中断时进行?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    请在下面找到您的答案。

    1) 1)在三个 LC 传感器设计中、两个 LC 传感器像 2个 LC 传感器设计一样进行测量。 另一个 LC 传感器用于 复杂环境中的重校准。 3传感器各放置120度、需要240度的金属盘。

    2)当然可以。 主 CPU 将仅在发生中断时唤醒。 ESI IP 将独立运行、因此我们的总电流消耗非常低。

    此致、

    现金 Hao