请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6989 您好,
我将很快实施 LC 传感仪表。
到目前为止、我正在研究使用扩展扫描接口(ESI)的适用于三个 LC 传感器的水表参考设计。
我想问一些问题:
1) 1)为什么同时存在2和3 LC 传感应用手册?
对于2LC 传感,它提到2个传感器需要放置90度,以便它们相位差,我想这可能与后面的4个状态图00,01,10,11有关,对吧?
那么、为什么要最多使用三个 LC 传感器?如何放置三个 LC 传感器? 如果是,状态最高可达8 (000,001,...) 111),现在?
2)在应用手册第6页中、"采用扩展扫描接口(ESI)且适用于三个 LC 传感器的水表参考设计"
PSM 和 TSM 是否都位于 ESI 内部? 那么、主 CPU 的运行仅在 Q6标志具有中断时进行?
谢谢
Jeff